This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:I/O 电压在 VCC 之前上升

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/980496/sn74lvc1g3157-q1-i-o-voltage-goes-up-before-vcc

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1

大家好、

我的客户正在使用 SN74LVC1G3157-Q1。 它们将 I/O 引脚上拉至3.3V、电阻为100k Ω、3.3V 比 VCC 早53ms。

在此期间、I/O 电压为0.7V、因此电流看起来为26uA。

我检查了数据表 Q1版本和非 Q1版本数据表、并注意到它们之间存在差异。

商业版数据表明确提到、如果二极管电流小于50mA、VIO>VCC 是可以的、但没有对汽车版数据表进行评论。

我们是否可以接受 Q1版本器件的上述用法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    您应遵循汽车器件数据表。 也就是说、当 VDD = 0V 时、该器件可以对 VDD 轨反向供电、因为 Vin > VDD + 0.5V。 ~26uA 电流不会损坏 IC 本身、但它会对多路复用器的 VDD 轨反向供电。  

    我们有一个支持断电保护的 P2P 替代 TS5A63157-Q1、即当 VDD 为0V 时、开关处于高阻抗状态、因此不会损坏器件、也不会出现您在当前 SN74器件中看到的反向供电问题。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker-San、

    感谢你的答复。

    如果 VDD 被强制为0V、我认为反向功率不会产生影响。

    在本例中、我们可以说 VDD 正常前的3.3V 上拉电阻吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    电流将流回 VDD 引脚、因此 IC 的 VDD 轨上的电流将~26uA。 这不会损坏器件-但它取决于该电源轨上的其他器件、因为26uA 将在电源轨上的某个位置-但这可能不会导致很大的问题、这取决于应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson