您好!
我们将器件 TS5A3159MDBVREP 用于我们的应用之一。
对于器件的数字控制输入引脚6、存在符合以下规格的瞬态。
在3KHz 速率下从0切换至5V 时、
峰值过冲:7.26V。
峰值持续时间:20ns
当从5V 切换到0时、
峰值过冲:-2V。
峰值持续时间:20ns
请参阅附加的图像。
请告诉我们此输入信号瞬态对 开关可靠性性能的影响。
我无法从实际测试设置中移除此瞬态、在长期运行期间确实会对 IC 造成此瞬态损坏、或者我们可以忽略此瞬态。

该钳位二极管是否会抑制该瞬态?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们将器件 TS5A3159MDBVREP 用于我们的应用之一。
对于器件的数字控制输入引脚6、存在符合以下规格的瞬态。
在3KHz 速率下从0切换至5V 时、
峰值过冲:7.26V。
峰值持续时间:20ns
当从5V 切换到0时、
峰值过冲:-2V。
峰值持续时间:20ns
请参阅附加的图像。
请告诉我们此输入信号瞬态对 开关可靠性性能的影响。
我无法从实际测试设置中移除此瞬态、在长期运行期间确实会对 IC 造成此瞬态损坏、或者我们可以忽略此瞬态。

该钳位二极管是否会抑制该瞬态?
您好、Sai、
它可能会导致问题/损坏。 过冲和下冲均超出规格、并且能够造成损坏。
但是、主要问题是在这些事件期间将通过 ESD 钳位二极管传导的电流。 有2种可能的情况:
1:瞬态期间流入/流出引脚6的电流 峰值< 50mA。 在这种情况下、应用不应出现问题、因为钳位二极管可以处理尖峰。
2.瞬态期间流入/流出引脚6的电流超过50mA。 在这种情况下、需要添加一个限流电阻器、以确保 ESD 二极管不会损坏并损坏 IC。 在这些瞬态事件期间、电阻器的大小只需使引脚6的电流流入/流出保持在50mA 以下。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson
您好、Sai、
抱歉-我犯了一个小错误。
在控制引脚(引脚6)上只有一个接地钳位二极管。 这意味着、如果发生过压事件、该引脚将不会钳位到 VCC。
话虽如此-解决方案是使用钳位二极管、将线路钳制到理想的 VCC -但该引脚上的电压最高可达6.5V、而不会造成损坏。 据说1k 欧姆电阻器可用于下冲-但对于过冲、还应添加钳位二极管。 我添加了一个图、如下所示:
这将有助于防止因您在开关时看到的瞬变而损坏 IC。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
最棒的
Parker S. Dodson
您好、Sai、
器件内的钳位二极管存在 ESD 冲击、因此它们的钳位能力不是很强-即它们可以处理的少量电流。
话虽如此、ESD 结构很简单、可使用绝对最大值表推导出-以下是该器件中的两种结构:
这意味着控制引脚不能过压、因为没有任何东西可以将其钳制到 VDD。 您可以从 ABS 最大值表中了解这一点-我在下面提供了该表:
首先、您可以查看突出显示的部分-数字端口钳位二极管只能拉电流-它无法灌入、这意味着 ESD 钳位位于引脚和接地之间。 而模拟端口钳位二极管可以拉或灌入电流、这意味着有二极管接地和 VDD。
您还可以查看额定电压。
对于 I/O、最小值比接地电压低-0.5V (这是钳位二极管由于过大电流而被烧断的点)、数字输入电压最小值也是如此、低于接地电压-0.5V -因为它们都有钳位二极管接地。 但是、当您查看最大电压时、模拟输入为(V+)+ 0.5V、数字输入为6.5V。 这意味着数字引脚上没有钳位到 VDD、因为它不是值+二极管压降、而是一个奇异值。 这就是为什么可以使用控制引脚上的齐纳钳位将数字电压保持在 VDD 电平(+一些裕量)内的原因。
如果您对此不清楚或有任何疑问、请告诉我!
最棒的
Parker Dodson