您好!
我们将器件 TS5A3159MDBVREP 用于我们的应用之一。
对于器件的数字控制输入引脚6、存在符合以下规格的瞬态。
在3KHz 速率下从0切换至5V 时、
峰值过冲:7.26V。
峰值持续时间:20ns
当从5V 切换到0时、
峰值过冲:-2V。
峰值持续时间:20ns
请参阅附加的图像。
请告诉我们此输入信号瞬态对 开关可靠性性能的影响。
我无法从实际测试设置中移除此瞬态、在长期运行期间确实会对 IC 造成此瞬态损坏、或者我们可以忽略此瞬态。
该钳位二极管是否会抑制该瞬态?