Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, TMUX1511
主题中讨论的其他器件: TMUX1511
您好!
如果我们可以将 SN74CB3Q3245器件用于连接的 NCSI 接口用例、请提出建议。
使能信号不会仅从0切换到1一次。
| Ref_CLK 频率 | 50 | 50+100 ppm | MHz |
| Ref_CLK 占空比 | 35. | 65 | % |
| 信号上升/下降时间 | 1 | 6. | ns | |
| Ref_CLK 上升/下降时间 | 0.5. | 3.5. | ns |
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, TMUX1511
您好!
如果我们可以将 SN74CB3Q3245器件用于连接的 NCSI 接口用例、请提出建议。
使能信号不会仅从0切换到1一次。
| Ref_CLK 频率 | 50 | 50+100 ppm | MHz |
| Ref_CLK 占空比 | 35. | 65 | % |
| 信号上升/下降时间 | 1 | 6. | ns | |
| Ref_CLK 上升/下降时间 | 0.5. | 3.5. | ns |
您好、Seshu、
感谢您的参与。
SN74CB3Q3245应能够支持 CLK/信号本身所需的带宽和时序规格。
几个问题:
工作电源电压和可用的 GPIO 电平是多少(用于数字控制的 VIH/VIL)?
开关使能信号的预期开关频率是多少?
此外、我们还有一个较新的4通道1:1器件 TMUX1511、该器件还将满足要求并支持更高的带宽。 该器件采用更小的引线式封装。 对于8通道用例、您将需要此器件的2倍。
谢谢、
此致、
Sandesh
谢谢 Sandesh、这些是 I/O 规格。 工作电压为3.3V。 我们希望使用 SN74CB3Q3245 、因为它可以节省一些布板空间。
| 版本 | 输入低电压 | 0.8. | 五 | ||
| VIH | 输入高电压 | 2.0 | 五 | ||
| 音量 | 输出低电压 | IOL = 4mA、Vref = Vrefmin | 0 | 0.4. | 五 |
| VOH | 输出高电压 | IOL =-4mA、Vref = Vrefmin | 2.4 | 参考电压 | 五 |
使能信号 在上电后仅从0切换到1次。
此致、
Seshu