This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:用于 NCSI 接口 CLK 和数据信号的8位开关

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3245, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/979415/sn74cb3q3245-8-bit-switch-for-ncsi-interface-clk-and-data-signals

器件型号:SN74CB3Q3245
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

您好!

如果我们可以将 SN74CB3Q3245器件用于连接的 NCSI 接口用例、请提出建议。

使能信号不会仅从0切换到1一次。

Ref_CLK 频率 50 50+100 ppm MHz
Ref_CLK 占空比 35. 65 %
信号上升/下降时间 1 6. ns  
Ref_CLK 上升/下降时间 0.5. 3.5.   ns
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seshu、

    感谢您的参与。

    SN74CB3Q3245应能够支持 CLK/信号本身所需的带宽和时序规格。

    几个问题:

    工作电源电压和可用的 GPIO 电平是多少(用于数字控制的 VIH/VIL)?

    开关使能信号的预期开关频率是多少?  

    此外、我们还有一个较新的4通道1:1器件 TMUX1511、该器件还将满足要求并支持更高的带宽。  该器件采用更小的引线式封装。 对于8通道用例、您将需要此器件的2倍。

    谢谢、


    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sandesh、这些是 I/O 规格。 工作电压为3.3V。 我们希望使用 SN74CB3Q3245 、因为它可以节省一些布板空间。

    版本 输入低电压 0.8.
    VIH 输入高电压 2.0
    音量 输出低电压 IOL = 4mA、Vref = Vrefmin 0 0.4.
    VOH 输出高电压 IOL =-4mA、Vref = Vrefmin 2.4 参考电压

    使能信号 在上电后仅从0切换到1次。

    此致、
    Seshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将使用该 IC 进行隔离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seshu、

    在 VCC = 3.3V 时、该器件也应支持 VIH/VIL 规格。

    如果您希望我们在准备好时查看原理图、请告知我们、我们将乐意为您提供支持。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh