This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:TS3A27518E 和 TMUX1574之间的差异

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/979341/ts3a27518e-difference-between-ts3a27518e-and-tmux1574

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

大家好、

我发现这两个器件的价格之间存在巨大的差距。 您能否就此提出建议、并逐项列出除通道编号(A 和6)之外的差异? 我的客户对此很好奇。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    有一些规格差异会影响价格:

    通道计数 - TS3A27518E 有六个通道、而 TMUX1574的通道为4个。

    电源电流- TS3A27518E 在整个使用过程中具有较低的典型电源电流(最大值为3uA、而 TMUX1574的典型待机电流为7.5uA)

    电荷注入-开关将导致 TMUX1574的输出更大误差、TMUX1574在1nF 负载下的电荷注入为3.5pC、TS3A 器件在100pF 负载电容下的电荷注入仅为0.47pC。

    4、导通/关断时间-这是 TMUX1574的微秒范围、TS3A 器件的纳秒范围。

    话虽如此-参数并不是唯一推动价格的因素;也是制造成本、通常旧工艺可能会更昂贵、尤其是如果它们具有更高的精度规格(如低电荷注入)。 TS3A 器件最初为2009年、而 TMUX1574最初为2018年。  

    现在、如果您选择哪个器件、它实际上是应用程序:

    如果出现以下情况、我会选择 TS3A:

    电源电流是本设计中的一个重大问题

    2.设计人员希望在多路复用器切换期间尽量减少较大的过冲/下冲

    设计人员需要一个能够在几微秒内快速启用和禁用的器件

    4.设计人员有6个通道,需要单芯片解决方案  

    5. 带宽需求<240MHz,满足以上4个选项之一

    如果这些用例都不合适-我 建议使用 TMUX1574、因为它是一款价格更低的好器件、在许多领域都表现良好、但 TS3A 确实具有一些性能优势、具体取决于应用。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您提供的有用信息。

    我在你的答复中看到 TS3A、TS4A 和 TS5A。 它们之间有何不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉 Danny -我甚至没有看到我做了拼写错误! 为了清晰起见、我正在编辑我的第一个回复。 再次道歉!

    它们都是 TS3A。   3代表它支持的最高电压电源、因此对于这个器件、它是3.6V。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson