This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A44159:正在尝试切换2个 USB 数据插 D+和 D-

Guru**** 2393105 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/977948/ts3a44159-trying-to-switch-2-usb-datapins-d-and-d-

器件型号:TS3A44159
主题中讨论的其他器件: TMUX136
我尝试使用它来切换2个 USB 摄像头。
我有一个 USB 连接器连接到我的 PC
一个连接器连接到1个摄像头、另一个连接器连接到第二个摄像头
我已将接地和 VCC 与所有连接器共用
和已连接的数据引脚 D+和 D_支持 TS3A44159PWR
PC 显示无效设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Avoem、

    您能不能帮助您附上连接的快速示意图或手绘图像。

    TS3A44159不足以支持 USB 数据速率要求以实现成功的数据传输、但您仍然应该能够看到一些信号。

    您没有看到任何信号、还是只是通信错误?

    TMUX136更适合支持 USB 通信的数据速率和带宽要求。 连接 COM1 (D+)和 COM2 (D-)。 其中一个摄像头将连接到 AX、另一个摄像头连接到 Bx。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../usbSc.pdfe2e.ti.com/.../usb.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要 TS3USB3000MRSER 和 TMUX136MRSER 的样片 才能进行测试。 请激活我的样片限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它发挥了作用。 非常感谢