Other Parts Discussed in Thread: TS3A44159, TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A44159 主题中讨论的其他器件: TMUX136
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Avoem、
您能不能帮助您附上连接的快速示意图或手绘图像。
TS3A44159不足以支持 USB 数据速率要求以实现成功的数据传输、但您仍然应该能够看到一些信号。
您没有看到任何信号、还是只是通信错误?
TMUX136更适合支持 USB 通信的数据速率和带宽要求。 连接 COM1 (D+)和 COM2 (D-)。 其中一个摄像头将连接到 AX、另一个摄像头连接到 Bx。
谢谢、
此致、
Sandesh