This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:VIH 和 VIL 对于 VCC=1.8V、对于 SD 卡信号 CMD 和 DAT0至 DAT3、分别为3.3V 和3.3V。

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/978185/ts3a27518e-vih-and-vil-for-vcc-1-8v-and-3-3v-for-the-sd-card-signals-cmd-and-dat0-to-dat3

器件型号:TS3A27518E

希望了解使用 TS3A27518E 的可行性、如何处理 SD 卡的3.3V 信令和1.8V 信令、

现在计划根据使用的卡类型、将 VCC=1.8V/2.5V/3.3V 用于主机(无论卡侧的 VCC 是多少)、并将 VCC=1.8V/3.3V 用于卡。

如果我们将 VCC 连接到 SD 卡、则为1.8V。 对于 SD 卡信号 CMD 和 DAT0到 DAT3、VCC=1.8V 时的 VIH 和 VIL 是什么? 器件是否允许在 ACMD41命令之前发送3.3V 信令? 主机侧的 VCC 可以是3.3/2.5或1.8V。

如果我们将 VCC 连接到 SD 卡、则为3.3V。 对于 SD 卡信号 CMD 和 DAT0到 DAT3、VCC=3.3V 时的 VIH 和 VIL 是什么? 主机侧的 VCC 可以是3.3/2.5或1.8V。

我们希望在我们的应用中测试1.01/1.10和3.01规格卡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    这样我才能确保我正确理解您的问题-您是否尝试通过 TS3A27518E 传递 VDD 信号? 图片未上传、如果您直接将其复制到帖子中、则会出现问题-您必须使用回形针图标(如下所示)附加图片:

    如果您可以重新上传图片-或者可能提供应用的方框图、将会非常有帮助!

    但是、从我所能说的内容来看、我认为该器件的操作可能会有一些混淆、如果我只是误解的话、请纠正我的错误:

    该器件是一款模拟多路复用器、因此它可以同时传递模拟和数字信号、但存在一些差异:

    1:器件的 I/O 引脚(连接到模拟开关)如果被选中、将通过器件将任何电压从 GND 传递到 VDD。  

    2。VIH/VIL 阈值只适用于数字引脚-对于这个器件、这是 IN1、IN2和/EN。 请参阅以下器件的功能表:

    -当 TS3A 的电源电压为1.8V 时、它可以传递从 GND 到1.8V 的信号- 由于模拟开关有一些电阻(在1.8V 时、此器件的典型电阻为7.1欧姆)、因此会出现一些衰减-输入阈值如下:

    VIH (min)= 1V

    VIL (最大值)= 0.4V

    -当 TS3A 的电源电压 为3.3V 时、它可以传递从 GND 到3.3V 的信号-导通电阻典型值为0.3欧姆。 使能引脚上的输入阈值如下:

    VIH (最小值)= 1.2V

    VIL (max)= 0.65V

    因此、如果您尝试通过开关传递1.8V 或3.3V 电压-此部件可以实现这一点、但它不会向下转换、并且它不能超过其输入引脚上开关的电源电压。

    如果我正确理解了应用、请告诉我、因为这样我就可以更好地理解该部件是否与您尝试实现的目标完全匹配。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Parker、

    是的、您回答正确。 我很晚才意识到它通过多路复用器。 这不适合我的应用。

    但是、我无法编辑查询。

    您能不能建议 TI 的任何器件进行以下级别的转换。

    主机侧信令3.3/2.5/1.8V 和 SD 卡标准信令1.8V 或3.3V。  

    谢谢、

    Srinivas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivas、

    老实说、我不是一名电平转换专家、但我们可能有一个很好的解决方案。 我将更改回复此帖子的产品线、以便您有更合适的人员来帮助回答。

    话虽如此、如果您可以重新上传方框图以帮助传入的应用工程师查看该应用、如果您可以回答几个问题、

    1.您需要多少个通道?

    2.由于存在数据传输-您是否需要转换器是双向的?

    请告诉我们!

    最棒的

    Parker Dodson