请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A27518E 您好!
我们的客户询问 TS3A27518E 是否能够输出相同的电压电平、以便在输入为1.8V 时输出1.8V、在输入为3.3V 时输出3.3V。
当我检查数据表时、该器件包含模拟开关配置、因此如果我们忽略 Ron 压降、它可以支持1.8V 输入至1.8V 输出。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户询问 TS3A27518E 是否能够输出相同的电压电平、以便在输入为1.8V 时输出1.8V、在输入为3.3V 时输出3.3V。
当我检查数据表时、该器件包含模拟开关配置、因此如果我们忽略 Ron 压降、它可以支持1.8V 输入至1.8V 输出。
此致、