This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:输入至输出电平

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/977692/ts3a27518e-input-to-output-level

器件型号:TS3A27518E

您好!

我们的客户询问 TS3A27518E 是否能够输出相同的电压电平、以便在输入为1.8V 时输出1.8V、在输入为3.3V 时输出3.3V。

当我检查数据表时、该器件包含模拟开关配置、因此如果我们忽略 Ron 压降、它可以支持1.8V 输入至1.8V 输出。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;闭合开关的行为类似于小电阻器。

    (电阻不是很恒定;请参阅图1…3。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我意识到我的理解是正确的。

    如果我的理解不正确、请更正。

    此致、