This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:TS5A21366

Guru**** 2619115 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975719/ts5a21366-ts5a21366

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件:TMUX6136

大家好、

在我的电流设计中、我正在寻找 一个多路信号分离器、该多路信号分离器应将12V 和3.3V 电平用作输入。 是否有支持我的要求的多路信号分离器?

带12V 的 DOUT /带3.3V 的 UART_TX、每次任何一个都将作为 IC 的输入。 请建议我使用双向 IC、  

我的要求的高级方框图供您参考。

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    我们有1个器件、它是一个2通道2:1、能够传递3V 和12V 信号-当使用至少12V 的电源电压时、这是 TMUX6136。 它可以传递所需的信号带宽、并且具有较低的导通电阻、这意味着衰减更少、尤其是对于 UART 信号。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的支持。

    我将为我的查询添加更多详细信息。

    随附了我的要求的详细方框图、供您参考。

    建议使用一个 SPDT 开关、该开关可以承受3V 至12V 的电压范围、并且能够切换 UART 信号。 为了验证 DOUT、我将把 DOUT 从12V 切换为0v。 因此、当 DOUT 也为0V 时、开关应支持 DOUT。

    开关的 VIH、VIL 电平是否会影响功能?

    首选如下所示的开关,因为我们应考虑 VIH、VIL 电平,仅用于选择或使能引脚。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a5223.pdf?HQS=dis-dk-null-digikeymode-dsf-pf-null-wwe&ts=1612151027152

    此致、

    Jayashree.e2e.ti.com/.../DOUT-and-UART-switch.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX6136的 SEL1/2输入与 TTL 兼容、即需要至少2V 的高电平。这在3.3V 控制信号下可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的意见。

    根据我的理解、S1A、S1B、S2A、S2B 的 VIH、VIL 电平也被视为正确。 如果我错了、请纠正我的问题。

    对于 S1A、I 将连接 DOUT_12V 信号、该 DOUT_12V 信号 I 将从0切换至12V、即使 DOUT_12V 处于0V 电平、开关也应能够传递信号。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟 I/O 是 传输门 、可直接建立电气连接;没有阈值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    这是一个模拟多路复用器-这意味着没有阈值、它将传递数据表额定范围内的任何信号。 对于6136 (即 VSS 到 VDD);因此、对于12V 的单电源电压、开关将能够通过0V 到12V 的电压。 它仍然可以传递数字信号-因为它只是为信号传输创建一条直通路径。  

    控制电路为数字电路-这些是标有 SEL1和 SEL2的控制引脚、用于选择器件上哪些输入处于活动状态。  

    最棒的

    Parker Dodson