Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136
主题中讨论的其他器件:TMUX6136
大家好、
在我的电流设计中、我正在寻找 一个多路信号分离器、该多路信号分离器应将12V 和3.3V 电平用作输入。 是否有支持我的要求的多路信号分离器?
带12V 的 DOUT /带3.3V 的 UART_TX、每次任何一个都将作为 IC 的输入。 请建议我使用双向 IC、
我的要求的高级方框图供您参考。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Parker、
感谢您的支持。
我将为我的查询添加更多详细信息。
随附了我的要求的详细方框图、供您参考。
建议使用一个 SPDT 开关、该开关可以承受3V 至12V 的电压范围、并且能够切换 UART 信号。 为了验证 DOUT、我将把 DOUT 从12V 切换为0v。 因此、当 DOUT 也为0V 时、开关应支持 DOUT。
开关的 VIH、VIL 电平是否会影响功能?
首选如下所示的开关,因为我们应考虑 VIH、VIL 电平,仅用于选择或使能引脚。
此致、
您好、Jayashree、
这是一个模拟多路复用器-这意味着没有阈值、它将传递数据表额定范围内的任何信号。 对于6136 (即 VSS 到 VDD);因此、对于12V 的单电源电压、开关将能够通过0V 到12V 的电压。 它仍然可以传递数字信号-因为它只是为信号传输创建一条直通路径。
控制电路为数字电路-这些是标有 SEL1和 SEL2的控制引脚、用于选择器件上哪些输入处于活动状态。
最棒的
Parker Dodson