This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:未加密 HSpice

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/976250/ts5a22364-unencrypted-hspice

器件型号:TS5A22364

大家好、

好的、  我们是否有用于 TS5A22364的未加密 HSpice 模型。

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    由于许可问题、我们无法再支持 HSpice 模型。 但是、我要说、我们拥有的所有模型都将被加密-我们的团队在支持 HSpice 时没有发布未加密模型。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Parker Dodson、

    感谢您的回答。 由于没有未加密的 HSpice、我只想知道我们是否可以为此 部件生成 Cadence PSPICE 库?  

    谢谢!

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    目前、我们的模型已稍微重新登录、因此当此器件在列表中时-我不确定是否在完成日期。

    话虽如此-您是否担心特定参数? 诸如通道性能之类的东西可以使用无源元件来估算。

    请告诉我具体尝试测试的内容、我将了解我们是否可以提供一个简化的 SPICE 模型来帮助估算某些参数。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker Dodson、

    好的、客户希望 模拟负信号功能。

    谢谢!

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    关于负信号传输能力、该器件将类似于范围(VDD - 5.5V 至 VDD)内的 RC 低通滤波器。  均衡。 开关"闭合"通道的型号如下:

     其中 Ron 和 Con 可在额定电压范围的数据表中找到。  

    由于 Ron 随输入电压的变化而有所不同、因此可以创建一个简单的 VCR 模型-在这里、使用数据表中的 Ron 图、您可以选择几个点来查找可放入 VCR 模型的多项式回归。  

    其中 VCR 为:

    .SUBCKT VC_RES 1 2 4 5.
    eres 1 3 value ={f (V (4、5) }  
    VSENSE 3 2 DC 0V
    R2 4 5 100G
    .end

    其中  f (V (4、5))是使用 Excel 等程序从数据表中提取数据的多项式回归:

    这将使客户能够看到:

    多路复用器的通道如何影响信号。 我们通过设计保证、该器件将通过最小 VDD - 5.5V 至 VDD 的电压。 多路复用器的导通电阻将随输入电压的变化而变化、如上图所示。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson