Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308
主题中讨论的其他器件:TMUX1308
大家好、
我的客户在其空调系统中使用 CD74HC4051M96来多路复用 NTC 模拟信号。 它由5V 供电。
5V 电源的 VIH 是什么? 根据数据表、我的估计值为3.5V、因为4.5V 电源时 VIH=3.15V、6V 电源时 VIH=4.2V。
问题是提供数字信号的 MCU 由3.3V 电压供电、这意味着它永远不会为多路复用器提供逻辑高电平。 但根据客户的说法、他们的系统可以正常工作多年。 因此、5V 电源的实际 VIH 必须低于3.3V。
这是令人困惑的、客户认为可能存在潜在风险。
您能否帮助确认5V 电源的 VIH 是什么?
非常感谢!
乔治