This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4051:5V 电源的数字信号逻辑高阈值 VIH

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/976584/cd74hc4051-digital-signal-logic-high-threshold-vih-for-5v-supply

器件型号:CD74HC4051
主题中讨论的其他器件:TMUX1308

大家好、

我的客户在其空调系统中使用 CD74HC4051M96来多路复用 NTC 模拟信号。 它由5V 供电。  

5V 电源的 VIH 是什么? 根据数据表、我的估计值为3.5V、因为4.5V 电源时 VIH=3.15V、6V 电源时 VIH=4.2V。

问题是提供数字信号的 MCU 由3.3V 电压供电、这意味着它永远不会为多路复用器提供逻辑高电平。 但根据客户的说法、他们的系统可以正常工作多年。 因此、5V 电源的实际 VIH 必须低于3.3V。  

这是令人困惑的、客户认为可能存在潜在风险。  

您能否帮助确认5V 电源的 VIH 是什么?

非常感谢!

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 保证、在所有可能的环境条件下、最坏情况下的 VIH 最大为3.5V。实际开关阈值在 VCC / 2附近的位置。 但会有高击穿电流;请参阅 常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    TMUX1308专为低电压数字输入而设计(更便宜)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    3.5V 应为该器件的近似 VIH (min)。  

    然而、Clemens 是正确的、TMUX1308更便宜、并且在整个电源范围内具有低输入阈值、有助于适应更低的电压控制信号(同时仍能够处理高达5.5V 的控制电压)。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson