Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157-Q1 主题中讨论的其他器件:TMUX1237
让我向您咨询开关产品规格(74LVC1G3157-Q1)
- 当 Vcc=5V 且 Vi=5V 且 I≒0mA 时、输出是否达到大约 (它是轨输出吗?)
- VIH=VCC×0.7,您没有任何 VIH 较低的开关设备(VCC×0.5)吗?