This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157-Q1:该器件是否支持输出上的轨到轨?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/976733/sn74lvc1g3157-q1-does-this-device-support-rail-to-rail-on-the-output

器件型号:SN74LVC1G3157-Q1
主题中讨论的其他器件:TMUX1237

让我向您咨询开关产品规格(74LVC1G3157-Q1)

  1. 当 Vcc=5V 且 Vi=5V 且 I≒0mA 时、输出是否达到大约 (它是轨输出吗?)
  2. VIH=VCC×0.7,您没有任何 VIH 较低的开关设备(VCC×0.5)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SN74LVC153157-Q1器件输出将能够接近 VI、即~5V、并根据电流有所下降。

    该压降等于 IDS (通过 FET 的电流) x RDSON (最大15欧姆)、该值仍将为低 mV。  

    客户是否需要符合汽车标准的器件?

    如果不是、TMUX1237是一个较新的替代选项、支持5V 电源和信号要求、温度范围为-40°C 至125°C、并且与 VIH/VIL 兼容1.8V 逻辑。 当 VDD = 5V 时、VIH 规格为1.32V 至5.5V、这将解决问题。

    如有任何疑问、请告知我。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh