Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TMUX1574, SN74CBTLV3257, TS3A5223, SN3257-Q1
主题中讨论的其他器件:TS3A24157、 TMUX1574、 TS3A5223、 SN3257-Q1
大家好、
我的客户正在寻找总线开关。
- 要求
开关类型:SPDT
通道数:4位或2位*2
电源:输入和输出均为3.3V (不是必需的容限)
-信号频率:20MHz
低成本
小型封装
客户找到 了 SN74CBTLV3257PW (4ch)和 TS3A24157 (2Ch)系列。 如果您有其他建议的器件、这些器件成本更低、封装更小、您能告诉我吗?
此致、
山口