This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:总线开关

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TMUX1574, SN74CBTLV3257, TS3A5223, SN3257-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/976576/sn74cbtlv3257-bus-switch

器件型号:SN74CBTLV3257
主题中讨论的其他器件:TS3A24157TMUX1574TS3A5223SN3257-Q1

大家好、

我的客户正在寻找总线开关。  

  • 要求

开关类型:SPDT

通道数:4位或2位*2

电源:输入和输出均为3.3V (不是必需的容限)

-信号频率:20MHz

低成本

小型封装

客户找到 了 SN74CBTLV3257PW (4ch)和 TS3A24157 (2Ch)系列。 如果您有其他建议的器件、这些器件成本更低、封装更小、您能告诉我吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX1574的价格和尺寸与 SN74CBTLV3257相同、但具有更好的特性。

    TS3A5223比 TS3A24157便宜且尺寸更小。 (但单个4通道器件更便宜、更小。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山口山口-圣、您好!

    TMUX1574是最新的4通道2:1 (SPDT)开关、具有更宽的工作电压(1.5V 至5.5V)、更宽的工作温度(-40C 至125C)以及1.8V 逻辑兼容性、失效防护逻辑等附加功能

    该器 件提供三种封装选项:小型引线式 SOT-23封装(TMUX1574DYYR)、UQFN 封装(TMUX1574RSVR)和引线式 TSSOP (TMUX1574PWR)、与旧的 SN74CBTLV3257引脚对引脚兼容。

    此外、还根据应用需求提供了符合汽车标准的新型号(SN3257-Q1)。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh