Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1, TMUX1308
主题中讨论的其他器件: TMUX1308
你(们)好
数据表8.3.5.2中写道"通过将输出电压耦合限制为400mV"。
这意味着该"耦合电压"是什么?
在什么情况下、输出电压耦合400mV?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1, TMUX1308
你(们)好
数据表8.3.5.2中写道"通过将输出电压耦合限制为400mV"。
这意味着该"耦合电压"是什么?
在什么情况下、输出电压耦合400mV?
此致、
Kuramochi
您好、Kuramochi、
TMUX1308-Q1器件具有内部注入电流控制电路、有助于防止未使用/关闭通道上的输入至输出电压耦合。 当电源可用或者电源为0V 时、这个电路都工作。
例如:
如果 VDD = 0V、并且 Sx 引脚上有电压(VSx = 5V)、则器件会将输出(D 引脚)上看到的最大电压限制为400mV。 此功能仅允许400mV 最大电压通过、有助于防止输出或下游器件上出现不必要的电压。
希望这有助于澄清。
谢谢、
此致、
Sandesh
您好、Kuramochi-San、
希望进一步澄清。 TMUX1308引脚本身必须满足 VDD+0.5V 最大要求。 内部电流注入电路在断电模式下的工作方式是、如果电压高于规格、电流通过内部电路灌入 GND。 电压和电流受外部 RLIM 的限制、客户可以根据其对过压值的了解将其添加到系统中。
请参阅下图并添加了注释。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh