This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308-Q1:耦合电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308-Q1, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/976003/tmux1308-q1-coupling-voltage

器件型号:TMUX1308-Q1
主题中讨论的其他器件: TMUX1308

你(们)好

数据表8.3.5.2中写道"通过将输出电压耦合限制为400mV"。

这意味着该"耦合电压"是什么?

在什么情况下、输出电压耦合400mV?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    TMUX1308-Q1器件具有内部注入电流控制电路、有助于防止未使用/关闭通道上的输入至输出电压耦合。 当电源可用或者电源为0V 时、这个电路都工作。

    例如:

    如果 VDD = 0V、并且 Sx 引脚上有电压(VSx = 5V)、则器件会将输出(D 引脚)上看到的最大电压限制为400mV。 此功能仅允许400mV 最大电压通过、有助于防止输出或下游器件上出现不必要的电压。

    希望这有助于澄清。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh-San、

    感谢你的答复。

    有道理。

    我还有一个问题。

    当 VDD=0V 时、Vs/Vd 是否可以超过±0.5V (绝对额定电压)?

    如果没有、内部注入电流控制的作用是什么?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    希望进一步澄清。 TMUX1308引脚本身必须满足 VDD+0.5V 最大要求。 内部电流注入电路在断电模式下的工作方式是、如果电压高于规格、电流通过内部电路灌入 GND。 电压和电流受外部 RLIM 的限制、客户可以根据其对过压值的了解将其添加到系统中。

    请参阅下图并添加了注释。  

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、


    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh-San、

    我无法看到随附的图片。

    可以再试一次吗?

    此致

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    对此表示歉意。 重新连接。

     TMUX1308 引脚本身必须满足 VDD+0.5V 最大要求。 内部电流注入电路在断电模式下的工作方式是、如果电压高于规格、电流通过内部电路灌入 GND。 电压和电流受外部 RLIM 的限制、客户可以根据其对过压值的了解将其添加到系统中。

    请参阅下图并添加了注释。

    此致、
    Sandesh