This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3253:连接 SN74CB3Q3253RGYR 散热焊盘的电势是多少?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/975519/sn74cb3q3253-what-potential-to-connect-sn74cb3q3253rgyr-thermal-pad

器件型号:SN74CB3Q3253

我想在 设计中使用 SN74CB3Q3253RGYR (VQFN 封装)多路复用器、 但是、数据表中没有指定中央散热焊盘应连接到的电位、请确认是否悬空或是否需要连接到电位、因为我不想假设接地。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    问得好。  请参阅另一篇包含类似问题的文章。  另一个帖子。

    "在 SN74CB3Q3253的 QFN 封装中、散热焊盘以电气方式连接。  我们通常建议将其接地、因为它的热阻比保持悬空的热阻最小。"

    Russell