Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219-Q1
E2E、
- TMUX6219-Q1器件能否处理1.5µs μ s 内的300mA 脉冲、30µs @ 15V 直流电压下的1mA 脉冲? 我假设唯一的限制是热性能/功率损耗、对吧?
- 您是否有曲线显示 Vsup 相关的最大 R_DSon (感兴趣的是12V–23V)? 或者、我能否在数据表中给出的12V/32V 数据点之间进行线性插值?
- 您有 Spice 模型吗?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219-Q1
E2E、
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
器件的工作温度是多少? 更高的温度也会降低这种性能、因此我想确保它正确。 还要澄清一下、您是说15V DC 是多路复用器上的单个15V 电源吗?
2.否-我们没有这些曲线可供分享。 基于可用数据进行线性插值是一个很好的球栅求值、但它不会100%准确、但它应该提供一个很好的想法。
我们目前没有该器件的 SPICE 模型。
请告诉我应用的温度、以便我可以验证这是否是应用中的问题。
最棒的
Parker Dodson
你(们)好
客户能否使用以下 TI.com 链接上提供的 IBIS 模型。
https://www.ti.com/lit/zip/scdm254
谢谢、
此致、
Sandesh