This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219-Q1:TMUX6219-Q1器件能否处理1.5µs μ s 下300mA 脉冲、30µs @ 15V 直流下1mA 脉冲

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/989390/tmux6219-q1-can-the-tmux6219-q1-device-handle-pulses-of-300ma-for-1-5-s-followed-by-1ma-for-30-s-15v-dc

器件型号:TMUX6219-Q1

E2E、  

  1. TMUX6219-Q1器件能否处理1.5µs μ s 内的300mA 脉冲、30µs @ 15V 直流电压下的1mA 脉冲? 我假设唯一的限制是热性能/功率损耗、对吧?
  2. 您是否有曲线显示 Vsup 相关的最大 R_DSon (感兴趣的是12V–23V)? 或者、我能否在数据表中给出的12V/32V 数据点之间进行线性插值?
  3. 您有 Spice 模型吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    器件的工作温度是多少? 更高的温度也会降低这种性能、因此我想确保它正确。 还要澄清一下、您是说15V DC 是多路复用器上的单个15V 电源吗?

    2.否-我们没有这些曲线可供分享。 基于可用数据进行线性插值是一个很好的球栅求值、但它不会100%准确、但它应该提供一个很好的想法。  

    我们目前没有该器件的 SPICE 模型。

    请告诉我应用的温度、以便我可以验证这是否是应用中的问题。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户能否使用以下 TI.com 链接上提供的 IBIS 模型。

    https://www.ti.com/lit/zip/scdm254

    谢谢、

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    我们将查看从-40°C 到125°C 的整个温度范围、采用单电源

    2.明白了,谢谢

    3.这是一个遗憾;是否有计划制作 SPICE 模型?

    新:R_dson 是否与电流相关?

    谢谢你

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    我们计划在今年晚些时候为该器件支持 PSpice 模型。

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:我对延迟感到非常抱歉。 我目前正在与我们的设计团队合作、为您寻找答案-因为我们本身没有对此进行规格说明、因此我们正在与设计人员合作、以了解这是否是此器件的可能用例。  

    我希望在本周结束之前得到答案-因为我们的设计人员致力于许多其他项目。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我对延迟感到非常抱歉-我们最终能够通过设计确认这是该器件的可接受用例。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson