This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:输入和输出电压偏差问题

Guru**** 2378860 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, TMUX1308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988760/cd4051b-input-and-output-voltage-deviation-problem

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件:CD74HC4051TMUX1308

大家好、

我的客户在使用 CD4051时遇到了一些问题、 原理图如下所示:

它们会发现 输入和输出电压偏差问题、数据如下所示:

到 MCU 的输出链路(大输入阻抗)、 我认为高 Ron 无关紧要、因此我想知道是什么导致电压偏差。

(我知道低于3V 可能会导致异常、但我想知道原因是什么? 3V 电源中的压降很小、输出信号进入 MCU 的 ADC、客户不想看到压降)μ A

提前感谢您的帮助。

BR

简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件专为高于5V 的电压而设计。虽然它们将在3.3V 下工作、但在该电压下不能保证电气特性。

    在3.3V 和更低的电压下、晶体管将不会完全导通、开关的导通电阻将变得非常高。

    请改用 CD74HC4051或 TMUX1308。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢你的善意帮助。

    我还有一个问题、为什么晶体管未完全导通、开关的导通电阻变为高电平将会出现压降?

    根据我的理解、MCU 的输入阻抗非常大、因此电流非常小。 它为什么会导致较大的压降?

    BR

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件使用可处理高电压(20V)的晶体管。 它们还具有更高的栅极阈值电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    Clemen 正确、一旦您开始低于3.3V、通道的导通晶体管的导电性就会降低、从而导致电阻升高得多、电阻会很大、足以导致一些压降。 为什么 VCC 在其设计中有如此大的变化(或者这可能更具实验性)? 此器件不支持低于3V 的 VCC。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bryan,Clements

    感谢您的帮助!

    是的、这更具实验性。芯片内部是否与分压器网络等效、Vout=(MCU 阻抗)/(MCU 阻抗+Ron)、Ron 增大会导致 VOUT 减小、我的理解是否正确?

    BR

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    不用客气! 这是正确的理解。 您可以将开关闭合时视为与 MCU 串联的电阻、该电阻会因较低 VCC 电压下的 RON 增大而导致压降。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我的客户仍然有一些问题。 他认为、数据表显示它可以在3V 电压下使用、数据表还显示导通电阻不是那么大。 他认为、使用3V 应该留下一定的裕度、并且没有压降。

    那么、我知道、低于3.3V 的电源实际上是否会导致晶体管产生较大的导通电阻(千欧姆级别)?

    此设计是否没有裕度(3V 也会产生特定的压降)?

    Thans、感谢您的帮助!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kΩ 5V 电源、数据表可确保导通电阻不超过1.3m Ω。
    对于3V 电源、 数据表 不保证任何上限。

    如图3所示、5V 时的行为已经微不足道、即5V 已经接近阈值电压。 3V 电阻将大得多。 低于3V 的电压越高、依赖低于阈值的泄漏电流就越多(不再保证您甚至可以获得正确的通道)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clements、

    感谢您的帮助!

    我认为 MCU 的 ADC 输入阻抗应该非常高(可能达到 Mohm 电平)、它是否会在3V 时产生高导通电阻、这将导致电压下降?

    BR

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型的 ADC 输入阻抗要低得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    您能否提供您的客户正在使用的 ADC 的器件型号? 有助于我们对该信号链进行进一步分析。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan 和 Clements、

    感谢你的帮助。

    如上图所示、输出端连接到 MCU 的 ADC 输入端口(Renesas R5F56519BDFB)、在用示波器测试波形时发现了这种现象、ADC 正在采样或未采样时结果相同、客户认为从数据表中可以看出、 输入阻抗为3M、导通电阻不会影响结果。您对此有什么建议

    BR

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     R5F56519BDFB 数据表指定了1 kΩ 源阻抗的 A/D 特性。 对于较高的阻抗、模拟输入电容需要更长的时间(去电)。

    对于极高的源阻抗、输入泄漏电流将导致压降。

     CD74HC4051 是引脚兼容的、实际上可在这些电压下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我知道、较高的阻抗将需要更长的时间来充电器或充电器。

     我认为导通电阻 等于 源阻抗,、但我不理解高源阻抗为什么会导致压降? 导致泄漏电流的原因是什么?

    您能向我解释一下吗? 感谢您继续提供帮助。

    BR

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    将有一个电流流经开关/源极电阻路径、进入 ADC 的输入、这将导致压降。 您能否在 ADC 数据表中提供指示3M Ω 输入电阻的位置? 我看不到任何指定的内容。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    高阻抗基准输入电流、3V/0.000001 = 3KK

    对于 ADC 来说,我知道较高的阻抗将需要更长的时间来充电器或充电器,但我不太理解它是如何导致电压下降的。 您能向我解释一下吗?

    谢谢  

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    感谢您提供这些信息。 您还能说明 A、B、C 和 INH 输入设置为什么吗? 当您更改 VCC 电压时、VIH/VIL 电平也会发生变化、因此如果它们未与 VCC 相连、则可能会导致未正确选择通道的问题。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我已经向客户询问 A、B、C 和 INH 是否遵循 VCC 电压。当 VCC 电压设置为低电平时、A、B、C、INH 也设置为低电平。

    因此、它看起来不是由 A、B、C、INH 电压引起的。 还有其他意见吗?

    感谢您的帮助!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    从数字输入的角度来看、设置似乎正常。 不过、同样、当在该3V 电平下运行时、 我们不保证或不知道 RON 会达到多高、您必须确保 VCC/数字输入至少为3V、否则开关通道很可能不会完全导通、并且 RON 将足够大、从而产生电压 即使 ADC 的输入电阻为3M、也会下降。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    理解、感谢您的持续和亲切的帮助!

    BR

    简森