请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、E2E、
"在我们的 LLC 转换器中、在相移模式下、我们使用4个 FET 运行全桥。 FET 的设置使其在半桥对中互补、具有死区。 然后、我们可以在这两个半桥之间以固定频率改变相位偏移、从完全重叠到完全相位偏移。
那么、我的问题是、我们让 PWM1在零时向 PWM2发送同步输出脉冲、然后 PWM2使用 TBPHS 寄存器来配置相位关系。 似乎可以正常工作、但我有人建议您不能在每个周期重新同步 PWM、因为存在问题。 我没有发现任何问题、但在我们下一个兔子洞之前、我想先与您确认!"
最好
Musaab Islam