This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从完全重叠到完全相位的两个半桥

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988560/two-half-bridges-from-fully-overlapping-to-fully-our-of-phase

您好、E2E、

"在我们的 LLC 转换器中、在相移模式下、我们使用4个 FET 运行全桥。 FET 的设置使其在半桥对中互补、具有死区。 然后、我们可以在这两个半桥之间以固定频率改变相位偏移、从完全重叠到完全相位偏移。

那么、我的问题是、我们让 PWM1在零时向 PWM2发送同步输出脉冲、然后 PWM2使用 TBPHS 寄存器来配置相位关系。 似乎可以正常工作、但我有人建议您不能在每个周期重新同步 PWM、因为存在问题。 我没有发现任何问题、但在我们下一个兔子洞之前、我想先与您确认!"

最好

Musaab Islam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Musaab、使用 TBPHS 寄存器、我认为这是一个 C2000问题。  我已将其移至该论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian。

    感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该可以。 PWM1设置为主器件、PWM2设置为从器件、将以这种方式进行同步。

    Shamim