This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6136:TMUX6136

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988626/tmux6136-tmux6136

器件型号:TMUX6136

尊敬的团队:

我 在设计中使用 TMUX6136PWR 在(DOUT 和 UART_TX)和(DIN 和 UART_RX)之间进行切换。  

我已经附上了原理图快照供您参考、请仔细查看并告诉我您的反馈。

此致、

Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    了解原理图。 认为大多数东西看起来都不错、但希望确保您的应用使用正确的输入电压。

    TMUX6136是双电源(最小+/-5V)或单电源(最小10V)器件。 您的原理图未指定您的 VCC 电压、因此需要确保在单电源模式(VSS=GND)下使用 VCC 引脚时、您打算在 VCC 引脚上施加10V 至16.5V 之间的电压。 此外、在分压器电路的情况下、SEL1/SEL2引脚的输入将大约为2.2V。 虽然这可以正常工作、因为 SEL 引脚的 VIH 最小为2V、但只需确保您了解逻辑电平以及该器件上 SEL 引脚的运行情况。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的参与。

    我的 VCC 电源电压为12V。

    我只想确认 SEL1和 SEL2的运行是否相互独立、因为我希望 SEL1作为输入、而 S1A 和 S1B 作为输出。 SEL2将作为输出、S2A 和 S2B 作为输入。  

    是否可以在上述情况下工作? 根据数据表、该 IC 是双向 IC。  

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    SEL1和 SEL2独立运行。 只要您有足够的控制信号来像这样操作它们、就可以独立切换每个控制输入(在这种情况下、您将需要另一个信号来单独控制这两个信号)。

    开关是双向的、因此 D 引脚可配置为输入或输出、S 引脚也可配置为输入或输出。

    谢谢!
    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    感谢您的输入。

    在这种情况下,您将需要另一个信号来单独控制这两个信号:SEL2_EN 信号一个控制信号应该能够正确控制。

     

    *当 SEL2_EN 信号为高电平时,SEL1将连接至 S1A,S2A 将连接至 SEL2

    *当 SEL2_EN 信号为低电平时、SEL1将连接到 S1B、S2B 将连接到 SEL2

    最终、一个 SEL2_EN 信号就足够了。

    此致、

    Jayashree。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayashree、

    正确、按照您的使用方式、操作您所描述的开关只需要 SEL2_EN 控制信号。

    谢谢!

    Bryan