Other Parts Discussed in Thread: TMUX6136
尊敬的团队:
我 在设计中使用 TMUX6136PWR 在(DOUT 和 UART_TX)和(DIN 和 UART_RX)之间进行切换。
我已经附上了原理图快照供您参考、请仔细查看并告诉我您的反馈。
此致、
Jayashree。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jayashree、
了解原理图。 认为大多数东西看起来都不错、但希望确保您的应用使用正确的输入电压。
TMUX6136是双电源(最小+/-5V)或单电源(最小10V)器件。 您的原理图未指定您的 VCC 电压、因此需要确保在单电源模式(VSS=GND)下使用 VCC 引脚时、您打算在 VCC 引脚上施加10V 至16.5V 之间的电压。 此外、在分压器电路的情况下、SEL1/SEL2引脚的输入将大约为2.2V。 虽然这可以正常工作、因为 SEL 引脚的 VIH 最小为2V、但只需确保您了解逻辑电平以及该器件上 SEL 引脚的运行情况。
如果您有任何其他问题、请告诉我!
谢谢、
Bryan
您好、Bryan、
感谢您的输入。
在这种情况下,您将需要另一个信号来单独控制这两个信号:SEL2_EN 信号一个控制信号应该能够正确控制。
*当 SEL2_EN 信号为高电平时,SEL1将连接至 S1A,S2A 将连接至 SEL2
*当 SEL2_EN 信号为低电平时、SEL1将连接到 S1B、S2B 将连接到 SEL2
最终、一个 SEL2_EN 信号就足够了。
此致、
Jayashree。