Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22364 您好!
如果我使用开关进行方向检查、请帮助我检查此情况。
由于我从 数据表中看到了典型应用、 它显示 了方向的 NC1/NO1、NC2/NO2至 COM1/2。 请参见图1。
但我的设计方向 相反、请参阅图2。 正确吗?

图1.

图2.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Josh、您好!
所有 TI 模拟开关/多路复用器都是双向的、这意味着 I/O 引脚可用作输入或输出。 因此、在您的应用 中、完全可以将 TS5A22364用作1:2开关。
请观看此 TI 培训视频、了解详情: 开关和多路复用器是双向的吗?
谢谢!
Bryan