This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:功率放大器开关

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/988393/ts5a22364-power-amplifier-switch

器件型号:TS5A22364

您好!

如果我使用开关进行方向检查、请帮助我检查此情况。

由于我从 数据表中看到了典型应用、 它显示 了方向的 NC1/NO1、NC2/NO2至 COM1/2。 请参见图1。

但我的设计方向 相反、请参阅图2。 正确吗?

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    所有 TI 模拟开关/多路复用器都是双向的、这意味着 I/O 引脚可用作输入或输出。 因此、在您的应用  中、完全可以将 TS5A22364用作1:2开关。

    请观看此 TI 培训视频、了解详情: 开关和多路复用器是双向的吗?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的解释。