Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4066
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4066 尊敬的客户:
我们的客户考虑使用 CD74HC4066、因为 CD74HC4066是他们的基准标记产品。
然后他们要求我们作为低语。
1.部件的使用
2.您的客户通常如何使用该部件的电路?
请告诉我。
我真的很抱歉、我不方便。
此致
Kenta
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4066
尊敬的客户:
我们的客户考虑使用 CD74HC4066、因为 CD74HC4066是他们的基准标记产品。
然后他们要求我们作为低语。
1.部件的使用
2.您的客户通常如何使用该部件的电路?
请告诉我。
我真的很抱歉、我不方便。
此致
Kenta
您好、Kenta、
CD74HC4066器件是一款4通道2:1 (SPDT)开关,用于许多工业应用,如 HVAC、电器等。 在-55C 至12C 工作温度下、该器件支持2V 至10V 电源运行。 模拟输入、通用 I/O、RTD 传感器读回等就是其中的几个示例
主要是当您有4个输入需要在两个不同的系统之间切换时、反之亦然。
如果您能够向我们提供有关客户用例和应用的详细信息、我们可以提供进一步的帮助。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
此致、
Sandesh