This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4066:如何使用 CD74HC4066

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/986461/cd74hc4066-how-to-use-cd74hc4066

器件型号:CD74HC4066

尊敬的客户:

我们的客户考虑使用 CD74HC4066、因为 CD74HC4066是他们的基准标记产品。

然后他们要求我们作为低语。

1.部件的使用  

2.您的客户通常如何使用该部件的电路?

请告诉我。

我真的很抱歉、我不方便。

此致

Kenta  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta、

    CD74HC4066器件是一款4通道2:1 (SPDT)开关,用于许多工业应用,如 HVAC、电器等。 在-55C 至12C 工作温度下、该器件支持2V 至10V 电源运行。 模拟输入、通用 I/O、RTD 传感器读回等就是其中的几个示例

    主要是当您有4个输入需要在两个不同的系统之间切换时、反之亦然。

    如果您能够向我们提供有关客户用例和应用的详细信息、我们可以提供进一步的帮助。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandesh San、

    非常感谢您的信息。

    当我收到我们客户的附加问题时、我会让您提供。  

    此致

    Kenta Ueda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenta-San、

    谢谢、我们将乐意为您提供帮助。

    此致、

    Sandesh