This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:最大传播延迟

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/986756/tmux1574-max-propagation-delay

器件型号:TMUX1574

您好!

TMUX1574等器件往往仅 列出数据表中的典型传播延迟。  如何确定最大传播延迟? 它是否在其他地方列出、或者我是否应该从另一个规格中推导出来?  请解释最佳方法。

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 HSG、

    我们通常不会规范最小/最大传播延迟、因为它取决于应用场景。  

    不过、您可以对其进行近似计算。   

    首先-有源多路复用器通路可建模为简单的 RC、其中电阻为多路复用器的导通电阻、电容为多路复用器的导通电容。  多路复用器的负载通常可被视为一个简单的并联 RC 块。 下面显示了此情况、虚线框中显示了负载。

    由于负载上的寄生电容与导通电容并联、因此可以将它们加在一起。  现在、这个组合电容器可被视为负载-如下所示。

    如果我们将电容器视为负载-我们可以通过短接电源并打开负载来找到模型的戴维南电阻。

    负载检测到的等效电阻为戴维南电阻-在本例中为 R_TH =(R_ON * R_Load)/(R_ON + R_Load)   

    这样我们得到的 RC 为= R_th *(C_ON + C_Load)。 大约1个时间常数等于传播延迟。

    对于最坏情况的近似值、请使用 max R_on 和 max C_on。 由于大多数情况下不会出现最大 R_on 和 C_on、因此这种方法在其结果方面较为宽松。 为了定制这种情况、可使用以下表格:(使用5.5V 电源、但 TMUX1574也具有其他电源的 Ron 图。)

    此外、还可以找到电容、它将随频率变化最大-如下所示:

    如果系统设置比基于 SPICE 的仿真器更复杂一点、则可以使用无源组件对信号链建模、然后测量多路复用器输入和输出之间的传播延迟、从而帮助对传播延迟建模。

    封装寄生效应和布局也会导致传播延迟。  可以在 IBIS 文件中找到封装寄生效应-它们将为 IC 上的封装引脚提供 R/L/C 值。  具有封装的有源多路复用器通道的等效无源元件模型如下所示:

    此模型将有助于更准确地估算系统中可以看到的传播延迟-将其插入具有正确输入和负载条件的 SPICE 仿真、以获得最接近的近似值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson