This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219:寻找支持48V 工作电压的 SPDT 多路复用器

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/985455/tmux7219-looking-for-a-spdt-mux-that-supports-48v-operation

主题中讨论的其他器件:TMUX7219

您好!

我正在寻找一款 SPDT 多路复用器、该多路复用器能够传输48V 信号并在不到300ns 的时间内切换。

基本上、我希望在不到300ns 的时间内在25V 和48V 的2个电源之间切换。

(如果需要、我有一个48V PS)。

此致、

Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    感谢您的参与。

    目前、我们有 TMUX7219器件、这是一款单通道2:1 (SPDT)器件、在单电源条件下(VDD=44V、VSS=GND=0V)、使用44V 电源支持0V 至44V 信号

    该器 件确实支持高达48V 的绝对最大电压、但不建议长时间使用该器件、并且规格未达到此电压。  

    谢谢、

    此致、
    Sandesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandesh、

    谢谢。

    如何使用46V?

    此致、

    Giora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Giora、

    44V 至48V 之间的电压 用作可靠性裕度、 以便在44V 的推荐工作条件下留出一定的空间。 此外、在此范围内、器件的某些方面可能无法按预期运行、但不会导致损坏。

    谢谢、

    此致、

    Sandesh