This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:我是否可以知道开启/关闭之间的泄漏电流

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/984081/ts3ddr3812-may-i-know-the-leakage-current-between-turn-on-off

器件型号:TS3DDR3812

你(们)好,先生

我是否可以知道开启/关闭之间的泄漏电流

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在 VCC = 3.3V 且"A"输入引脚从0V 扫描到3.3V 时、可以在下方看到该器件的近似离子和 IOFF 测量值。 这些是从 此处提供的 IBIS 模型生成的。

    希望这有助于回答您的问题。

    谢谢!

    Bryan