请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3DDR3812 你(们)好,先生
我是否可以知道开启/关闭之间的泄漏电流
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我是否可以知道开启/关闭之间的泄漏电流
谢谢
尊敬的 Alex:
在 VCC = 3.3V 且"A"输入引脚从0V 扫描到3.3V 时、可以在下方看到该器件的近似离子和 IOFF 测量值。 这些是从 此处提供的 IBIS 模型生成的。

希望这有助于回答您的问题。
谢谢!
Bryan