大家好、
TS5A3159A 工作 。 我们在 TS5A3159A 上进行了隔离式测试、因为它用于许多设计、并且会继续出现以下问题:
- 选择输入为数字5V 容限:它可以高于 VCC 高达5V、但低于 VCC 将导致过多电流(来自 VCC)。 多余的电流开始出现超过0.2~0.3V 的 GND/VCC 发散。
- 无/NC 通道的任何模拟电压低于 VCC。 在高于 VCC 0.2~0.3V 后、内部钳位二极管将开始将常开/常闭电压排放到 VCC 中。
我们的应用在控制线上具有2.8V 驱动电压和~4.2V 电源电压、并且需要 DSBGA 封装。
随附的电子表格显示了3个模拟开关在公共接地回路中测量的电流消耗。 您可以清楚地看到、当 Vin 电压开始偏离电源电压时、器件的电流消耗与数据表中所说的值有很大的偏差。
此致、
RJ