This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159A:电流消耗过大

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/983766/ts5a3159a-excess-current-draw

器件型号:TS5A3159A

大家好、  

TS5A3159A 工作 。 我们在 TS5A3159A 上进行了隔离式测试、因为它用于许多设计、并且会继续出现以下问题:

  • 选择输入为数字5V 容限:它可以高于 VCC 高达5V、但低于 VCC 将导致过多电流(来自 VCC)。 多余的电流开始出现超过0.2~0.3V 的 GND/VCC 发散。
  • 无/NC 通道的任何模拟电压低于 VCC。 在高于 VCC 0.2~0.3V 后、内部钳位二极管将开始将常开/常闭电压排放到 VCC 中。

我们的应用在控制线上具有2.8V 驱动电压和~4.2V 电源电压、并且需要 DSBGA 封装。  

随附的电子表格显示了3个模拟开关在公共接地回路中测量的电流消耗。 您可以清楚地看到、当 Vin 电压开始偏离电源电压时、器件的电流消耗与数据表中所说的值有很大的偏差。

此致、

RJ

e2e.ti.com/.../anlogue-switch-currents.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    这不是过多的电流消耗-这就是开关的工作方式。 我们在 Vin = VDD 时对电源电流进行规格、因为这是具有最小电流消耗(nA 范围)的操作点。 然而、随着控制电压开始偏离-此控制电路将开始消耗更多电流。 这是因为对于该器件、当逻辑电路偏置在 VDD 或 GND 时、VDD 或 GND 的阻抗非常高。 随着控制电压开始偏离、逻辑电路基本上将成为从 VDD 到 GND 的电阻分压器。  

    当在适当的阈值范围内(电源= 4.2V;阈值>= 2.4)使用此器件时、多路复用器不会受到损坏、并且启用的开关将正常工作、但代价是功耗更高。 在 uA 电流下、开关的工作原理不会受到影响。

    话虽如此、客户是否尝试达到特定的功率预算、这阻碍了他们实现目标? 如果您可以分摊功率预算、我很高兴看到我们是否有更适合应用条件的器件。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson