Other Parts Discussed in Thread: MUX508
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX508 您好!
我想实现一个必须在多个不同负载之间切换恒定电流的电路。 由于最大3mA 的电流和最大25V 的电压不会太大、我考虑使用多路复用器、因为设计必须尽可能小。
是否可以使用多个 MUX508实现 H 桥配置? 它能否切换到接地?
此致、
T. Koslowski
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Tom、
MUX508可用于 VSS 和 VDD 之间的轨到轨运行。 由于您主要在正电压侧(0V 至25V)上运行、因此您可以在单电源模式下使用器件、VSS 连接到 GND (0V)、VDD = 25V、并且 S/D 引脚上的信号可以介于0V 至 VDD (25V)之间。
如绝对最大额定值表中所述、该器件支持通过开关的30mA 最大连续电流。
如有任何其他问题、请告知我们。
谢谢、
此致、
Sandesh