This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:接地开关- H 桥配置中的多路复用

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/983441/mux508-switch-to-ground---multiplexing-in-h-bridge-configuration

器件型号:MUX508

您好!

我想实现一个必须在多个不同负载之间切换恒定电流的电路。 由于最大3mA 的电流和最大25V 的电压不会太大、我考虑使用多路复用器、因为设计必须尽可能小。

是否可以使用多个 MUX508实现 H 桥配置? 它能否切换到接地?

此致、

T. Koslowski

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX508 (和其他多路复用器)可以在 GND 和电源电压之间切换任何电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    MUX508可用于 VSS 和 VDD 之间的轨到轨运行。 由于您主要在正电压侧(0V 至25V)上运行、因此您可以在单电源模式下使用器件、VSS 连接到 GND (0V)、VDD = 25V、并且 S/D 引脚上的信号可以介于0V 至 VDD (25V)之间。

    如绝对最大额定值表中所述、该器件支持通过开关的30mA 最大连续电流。

    如有任何其他问题、请告知我们。  

    谢谢、

    此致、
    Sandesh