Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1109 我对 TMUX1109有疑问。
如果某种 ESD 事件触发开关进入导电状态、它是否会保持该导电状态?
我参考此 文档 (TI 白皮书)
'如果施加到器件的电压和电流电平符合绝对最大额定值、则闩锁不会带来风险。'
在客户应用中、TMUX1109将用于提供 IDAC 电流、因此即使它们锁存"打开"、通过每个通道的电流也不会超过1mA 左右。
由于这在绝对最大值额定值范围内、可以说器件不会"闩锁"吗? 或者、如果它闩锁、则通过导通路径的电流(1mA)太小、无法使器件保持闩锁配置?
此致、
Darren