This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1109:有关 Latchup 的问题

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/982106/tmux1109-question-about-latchup

器件型号:TMUX1109

我对 TMUX1109有疑问。

如果某种 ESD 事件触发开关进入导电状态、它是否会保持该导电状态?

我参考此 文档 (TI 白皮书)

'如果施加到器件的电压和电流电平符合绝对最大额定值、则闩锁不会带来风险。'

在客户应用中、TMUX1109将用于提供 IDAC 电流、因此即使它们锁存"打开"、通过每个通道的电流也不会超过1mA 左右。

由于这在绝对最大值额定值范围内、可以说器件不会"闩锁"吗? 或者、如果它闩锁、则通过导通路径的电流(1mA)太小、无法使器件保持闩锁配置?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TMUX1109内的 ESD 二极管无需锁存即可在额定条件下(如下所示)承受 ESD 冲击。  

    在以下建议的工作条件下不应发生闩锁事件 -闩锁通常是由线路上的故障条件引起的。 TMUX1109确实具有 ESD 二极管、因此 ESD 冲击导致的故障可覆盖到数据表中的 ESD 额定值。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson