This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:使用并行 CD4051B 的输入压降

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013223/cd4051b-input-voltage-drop-using-parallel-cd4051b

器件型号:CD4051B

您好专家、

我的客户在这些设计中使用了2个 CD4051B:V+1 ~V+8大约为5伏、当这2个 CD4051B 选择不同的通道时、它们可以很好地工作。 但是、如果这2个 CD4051B 选择相同的通道、例如、选择了两个 X1、则 BAT2+的电压仅为0.5伏。 您对这种情况的原因有什么看法吗? 谢谢。

此致、

丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    感谢您的支持!  

    原理图看起来没有什么问题-但我有几个问题要尝试指出问题的症结。

    在两个开关上选择了相同的通道并且选择了不同的通道时、您是否测量了 RJ2上的电压?

    即使选择了不同的通道、也总是有 BAT2+问题?  

    输出 BAT+和/BAT+是否存在任何问题?

    请告诉我、以便我可以尝试查看我们是否可以缩小正在发生的情况。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    在两个开关上选择了相同的通道并且选择了不同的通道时、您是否测量了 RJ2上的电压?

    不、我会让客户测量它。

    即使选择了不同的通道、也总是有 BAT2+问题?  

     当选择相同的通道时、除 BAT1+之外的所有输入都有问题;当选择不同的通道时、所有输入都正常。  

    输出 BAT+和/BAT+是否存在任何问题?

    否、BAT+始终等于所选输入。

    此致、

    丹东

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    请告诉我、您可以测量的电流是多少。 此外、此问题是否与不同器件重复出现?

    基于所见内容:

    这可能是一个应用问题-当选择相同的通道时、可能会有一些短路问题-但从原理图中看、情况并非如此-但我不知道布局是什么样的。 如果可能、您可以共享布局-我知道、如果您不能共享布局、也可能会遇到一些潜在的问题。  

    当您发现电流以及多个器件存在这些故障条件时、请告诉我、这似乎是一个奇怪的问题、除非消耗的电流超出预期。

    当您从客户那里获得更新信息时、请告诉我、我将了解我们是否可以找到解决方案!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiandong、

    我一段时间没有听到你的声音。 请告诉我、如果您仍对此问题有疑问、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker S. Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的支持。 客户已解决此问题、事实证明客户在 INH 引脚上使用了错误的数字信号振幅。

    谢谢、此致、

    丹东