This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4052:S 引脚电压(开路、通电)

Guru**** 2615225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013789/cd74hc4052-s-pins-voltage-open-powered

器件型号:CD74HC4052

大家好、

 

打开 S1和 S0引脚并为设备通电时,您能否共享该引脚的电压?

它是浮动的吗? 或者、是否有任何内部下拉电阻器?

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开路开关的引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    此器件的地址引脚(在本例中为 S0、S1、S2引脚)将悬空。 建议将这些电 阻器连接到一个已知电压(如果需要的话、可执行外部上拉/下拉电阻器或者确保它们处于一个已知电压状态) 以避免不必要的状态变化。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Bryan、

    非常感谢您的帮助、我知道它是浮动的。

    将实现外部上拉/下拉电阻器。

     

    谢谢、

    Kurumi