This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:多路复用器寄生特性对滤波器特性的影响为 Сalculation μ V

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1013958/cd4051b-alculation-of-the-influence-of-the-parasitic-characteristics-of-the-multiplexer-on-the-filter-characteristic

器件型号:CD4051B

请帮助我们计算多路复用器的寄生特性对有源滤波器特性的影响。

有一个 CD4051BM 多路复用器可切换反相有源滤波器的电路。 内部寄生特性如何影响滤波器特性?

e2e.ti.com/.../Schematic-diagram.pdf

原理图显示了电路的组装方式。

我想使用以下等效多路复用器模型作为计算的基础。

如何进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    您当然处于正确的轨道、因为您需要考虑多路复用器的 RON 和 CON/COFF 特性、以分析这些特性如何影响您的滤波方案。 下面是对多路复用器通道建模方式的更准确说明:

     最显著的影响来自开关的输入和输出电容、因为需要将该额外电容纳入滤波计算中。 实质上、当开关打开时、开关将充当低通滤波器、并在通过输入增加频率时开始进一步衰减信号。 因此、根据频率的不同、由于开关的固有电容、会产生一些损耗、并会降低系统的带宽。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Bryan! 在本例中、我能否使用此类方案并使用指定的寄生特性进行计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladislav、

    是的、这 将是一种为 您的应用模拟多路复用器的相当精确的方法!

    谢谢!

    Bryan