This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500:有关检测阶段的一些问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1014035/ts3l500-some-questions-about-detection-stage

器件型号:TS3L500

尊敬的团队:

我们将 TS3L500用于1000Base-T MDI 信号切换。

我们的设计不支持 PoE、但我们假设客户 可以连接到 PoE 端口。

 

PoE 检测阶段将高达10.1V、 TS3L500 Vio 的最大额定值为7V。

TS3L500在检测阶段是否会损坏?  

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    不建议使用我们的器件的绝对最大电压、如果易受此类电压的影响、器件可能会损坏。 但是、如果您仍想使用此开关、则可以在输入端使用齐纳/TVS 二极管、该二极管将会看到更高的电压、并且它可以充当此多路复用器的保护功能。 请参阅以下文档、了解如何更好地保护我们的多路复用器免受此类过压事件的影响:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa227/sbaa227.pdf

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢!

    Bryan