Other Parts Discussed in Thread: TS3L500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L500 尊敬的团队:
我们将 TS3L500用于1000Base-T MDI 信号切换。
我们的设计不支持 PoE、但我们假设客户 可以连接到 PoE 端口。
PoE 检测阶段将高达10.1V、 TS3L500 Vio 的最大额定值为7V。
TS3L500在检测阶段是否会损坏?
非常感谢、
Jimmy