This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:与 TS5A23166相比、当开关关闭(IN=L)状态时、CON2波形差

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1008932/ts5a21366-vs-ts5a23166-when-switch-off-in-l-status-con2-waveform-difference

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TS5A23166

大家好、

请参阅下面的测量值。 我们发现 TS5A21366有一些下冲,但 TPS5A23166在关闭时(IN=L)是可以的。

下面是 TS5A21366的测量结果。 TS5A23166 CON2波形平滑、因此我不附加它。 您是否可以帮助我了解哪个规格可能会指出问题?

我们认为该规格是关断隔离、但数据表中列出的值相同。 我们可以告诉我您的意见吗? 谢谢。

此致。

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    在哪里拍摄灰阶范围镜头-我对拍摄镜头的位置有点困惑。

    话虽如此-  

    关闭隔离会导致 NO2线路切换时在粉色(COM2)线路中看到的纹波。 在50Ohm 负载下、1MHz 时的关断隔离为-65dB -但使用正弦波而非方波进行了测试。 因此、方波的较高频率成分可能会泄漏、这看起来就是所发生的情况。  

    但我并不完全确定测量灰线的位置-如果您也可以验证我的情况、以便我可以检查您应该查看的规格。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    测量点为 COM2。  

    下面是我们的测量设置。 首先、我们测量了 TS5A21366并将波形存储为灰色。(NO2和 COM2均为)

    然后、我们将芯片从  TS5A21366交换 到 TS5A23166、并存储波形。 两个 NO2波形都是重叠的、因此只能看到黄色的 NO2波形)、但我们分离了 COM2波形。 如您所见、TS5A21366并不平稳。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    感谢您的澄清!

    如果我错了、请告诉我、但根据设置、唯一要改变的是 IC -包括布局在内的所有东西都完全相同-正确吗?

    但是、我认为问题是关断隔离

    TS5A21366关断隔离:

    TS5A23166的说明

    TS5A21366具有较陡的关断隔离斜率、这意味着更高频率的能量将对器件的输出产生更大的影响。 这一点很重要、因为您正在通过具有更高频率成分的器件运行方波、尤其是当输入信号从 HI -> LO 或 LO -> HI 时。 这似乎是您看到的问题。 一种情况是方波从 LO 开始-> HI 时、方波呈曲线-这意味着上升时频率成分较低-您可以在结果中看到、因为 LO -> HI 转换时峰值较低。 HI->LO 转换更陡、没有上升波形的曲率-这意味着更高的高频成分。 hi->LO 转换的泄漏也最严重。

    不过、出于这一考虑、客户 能够为具有不同 IC 的两个 IC 重新创建结果、或者仅对一对器件进行了这些测试。 虽然性能稍差的测试并不奇怪、但我不确定这是否是产生纹波的唯一原因-如果可能、尝试使用新 IC 运行测试、看看是否会出现相同的结果。 如果是、则很可能只是器件的工作方式。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您提供信息。 条件是3.3V、100kHz 和3.3V、400kHz。 很难指出图表中的值。 您是否有原始数据来检查更精确的规格?

    我们知道我们使用正弦波来进行测量。 我认为原因是正弦波很容易看到变化。 正确吗? 但我们认为方波可以使用关断隔离规格作为参考。 您是否同意我们的意见?

    此致、

    罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们通常不会共享原始数据、需要注意的一点是、我们的测试使用的是具有50欧姆负载的 VNA。其他负载条件可能会造成更糟糕的条件、因此您在应用中看到的结果可能会因测试差异而偏离、但会有所不同 根据图表、您的应用可以获得很好的估计值、如下所示。  

    TS5A23166:

    100kHz ~-85dB

    400kHz ~-73dB

    TS5A21366:

    100kHz ~ <-75dB (图表在100KHz 时不会变为低电平)

     

    400kHz ~-70dB  

    在这种情况下、也会出现奇次谐波、这些谐波的振幅会更低、但会产生较少的关断隔离来影响它们。 我确实认为 TS5A23166的关断隔离性能将比您似乎证明的 TS5A21366更差。

    但是、关断泄漏似乎有点高、因此您是否能够测试另一对新 IC 以查看结果是否相同?  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    感谢您的详细介绍。

    当 V+= 3.3V 时、我们是否有隔离图? 我在数据表中只看到5V 规格。

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们没有3.3V 数据、但5V 数据和3.3V 数据曲线将没有太大差异。 23166数据表中显示了这方面的一个很好的示例-绿色和蓝色线基本上相互画出、与5V 电源相比具有一些更好性能的区域、但偏差约为1到2dB、因此两者之间没有很大差异 电源电压。 部分原因是源漏电容不会受到电源电压的严重影响。

    最棒的

    Parker Dodson